This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:哪里可以获取 bin2nand 工具?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1636631/am3352-where-can-i-get-the-bin2nand-tool

器件型号: AM3352

AM3352:BIN2NAND、支持 BCH16 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
正如上述线程所述、我满足了使用 ECC 准备映像以用于生产的相同情况。 在哪里可以找到 bin2nand 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junjie:

    我已经向您发送了一个朋友请求。 请接受它、以便我向您发送该工具。

    谢谢你。

    建中