This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:在差分模式下使用两个 OPA 且无需外部电阻器的高侧电流检测

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1636788/mspm0g3507-high-side-current-sense-with-using-two-opa-in-differential-mode-without-external-resistors

器件型号: MSPM0G3507
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我尝试测量 3.3V 线路(与 MSPM0G MCU 相同的电源)中电流检测电阻的差分电压。 我希望它充当一个简单的电流检测放大器、具有 32 倍增益、由内部 ADC 读取。 V1 将是源极侧、V2 将位于电流检测电阻的负载侧。 我遵循了参考手册中的设计:
image.png

我有几个关于 SysConfig 中的参数的问题。  

OPA_0: 在上面的原理图中用作左 OPA

PSEL(同相通道)= IN0+ pin

NSEL(反相通道)= OPA[x-1]_RBOT

MSEL(输入多路复用器)= open

GAIN =(如何设置该 OPA_0 的增益?)

启用 OPA 输出引脚= output disabled

斩波配置= ADC Averaging

===============================

OPA_1: 在上面的原理图中用作正确的 OPA

PSEL(同相通道)= IN1+ pin

NSEL(反相通道)= RTAP

MSEL(输入多路复用器)= OPA[x-1]_RTOP

增益= Non-Inverting: 32x / Inverting: -31x

启用 OPA 输出引脚= output disabled (ADC channel 13 will read the output)

斩波配置= ADC Averaging

我知道的唯一问题是 SysConfig 中用于 OPA_0 的增益选择。 是否在 OPA_1 的选项中设置了总增益? 我应该为 OPA_0 增益选项输入什么(默认值为)Non-Inverting: Not vaild / Inverting: Not valid?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    gain =(我应该如何设置此 OPA_0 的增益?)

    否、第一个输入是 电压跟随器、增益为 1。

    我应该为 OPA_0 增益选项输入什么(默认值是)Non-Inverting: Not vaild / Inverting: Not valid?

    这可以保留默认设置、因为它不会影响电路。

    我要尝试测量 3.3V 线路上电流检测电阻的差分电压(与 MSPM0G MCU 相同的电源)。 [/报价]

    我看到您提到了高侧电流、请确保 VCM 不超过 OPA 规格、尤其是对于 OPA0:

    B.R.

    Sal