This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519 - Jlink 调试选项

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1636297/mspm0g3519-mspm0g3519---jlink-debug-option

器件型号: MSPM0G3519

您好、

我想在不使用板载 TI XDS 调试器的情况下使用外部 Jlink 调试器来刷写和调试我的工程。

创建项目后、我更改了调试器选项、  

image.png

调试 (F5) 工程时、我收到以下错误、

image.png

 

此致、

Sakhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakhan:

    您使用的是哪个 CCS 版本? 我在 CCS 20.5 中试用过、效果很好。

    我认为您可能会错过以下步骤:

    将 ccxml 文件修改为 J-Link。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我修改了 Project Properties 中的 Debugger 选项、并将 其反映在 ccxml 文件中。

     

    我使用 CCS 版本、

    我收到的误差与上面提到的一样、

    image.png

    此致、

    Sakhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakhan:

    是否修改十六进制输出? 如果是、则需要对输出进行额外的对齐。

    如果您不修改、建议您安装最新的 CCS 版本并试用、如果有选项、请点击 SEGGER JLINK 支持。 我记得它需要在 CCS12 中额外点击按钮、不确定 CCS20 中是否也需要该按钮。

    B.R.

    Sal