This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:修改后的引导加载程序

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1634518/tm4c1294ncpdt-modified-boot-loader

器件型号: TM4C1294NCPDT

您好:

我考虑为软件更新创建自己的引导加载程序。 因此无法使用 ROM 引导加载程序。  

原因 — 我想通过 UDP 广播更新网络中的所有 TIVA。  

上电时、TIVA 从闪存中的地址 0x0 运行。 我是对的吗?

我建议的概念:上电时、Tiva 将运行并启用从高闪存地址开始的闪存软件更新。  

如果引导加载程序将获得指定的 GPIO 输入、它将跳转到此高闪存地址并保持该地址。  

你能告诉这是不是正确的方法?

可选:是否可以创建一个从高闪存地址开始运行的输出文件? (例如 0x2000)在这种情况下、我将创建 2 个输出文件。  

谢谢您、

ZVI   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zvi:

    查看此指南:ti.com/lit/spmu301e。 您可以实现基于闪存的引导加载程序、这将提供与您请求的功能相似的功能。 在基于闪存的闪存中、您可以构建以太网引导加载程序以执行所需操作。