This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:CPSW 和 PRU-ICSS 以太网共存

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1636442/am2432-co-existence-of-cpsw-and-pru-icss-ethernet

器件型号: AM2432

您好团队:

 

我的客户在 AM2432 上基于 PRU-ICSS 实现了基于 CPSW 的 2 端口以太网和 EtherCAT 从站、每个工程在 lanchpad 上都运行良好。 但是、当他们将这 2 个工程组合到一个工程时、基于 PRU-ICSS 的 EtherCAT 和 CPSW 运行良好、1 个端口运行良好、但另一个端口运行不正常。

ETHPHY1 运行良好、ETHPHY0 运行不正常。

 

如果客户希望使用所有 4 个端口、应检查什么?

 

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您能否告诉我们用于测试应用程序最终集成的平台?

    CPSW 和 ICSS 配置了哪种 MII 模式? 我假设客户将 EtherCAT 与 ICSS-M 一起使用 我的回答正确吗? 如果没有、请确认客户使用的是 ICSS-G 还是 ICSS-M  

    谢谢。此致、
    Teja。