This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:ADC 采集值与实际电压不匹配。

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1636320/mspm0g1507-the-adc-acquisition-value-does-not-match-the-actual-voltage

部件号: MSPM0G1507

您好、TI
  在工程开发过程中、我们遇到了以下问题:
  使用 ADC 收集数据时、我们发现 ADC 收集的值与从实际测量电压转换而来的值之间存在误差。 此外、随着电压的增加、该误差从大约 20 增加到大约 200。  

  Rggards、
  Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    这看起来就是增益误差。

    我们预计不会出现 200LSB 误差。

    从实际测量电压转换得到的值。

    您是直接测量 ADC 引脚的输入信号吗? 额外的中间链路可能会导致额外的增益误差。

    您是否使用硬件平均模式来降低噪声影响? 不同输入电压电平下的噪声也可能影响测试。

    B.R.

    Sal