Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, SYSCONFIG
器件型号: AM2434
主题中讨论的其他器件: LP-AM243、 SysConfig
我在尝试修改示例时遇到了奇怪的行为 canfd_loopback_interrupt_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 。
我修改了环回测试程序、以便它可以与 CAN-to-USB 接口配合使用、从而允许我从计算机发送和接收数据。 我正在使用 Canable USB 中的 CAN 转 USB 模块和 Cangaroo 软件。
我将修改后的程序分为发送和接收零件。 对于 Transmit 程序、我能够成功地将 CAN 消息从 LP-AM243 发送到计算机、而不会出现任何问题。 但是、当我测试接收程序(从计算机向 LP-AM243 发送 CAN 消息)时、我无法收到任何消息。 此外、当我测量 CAN-H 和 CAN-L 引脚之间的电压时、电压接近 0.0x 伏。
相比之下、当我运行传输程序时、CAN-H 和 CAN-L 之间的电压约为 1.5 伏。
环境:
- 适用于 AM243x 的 MCU+ SDK:11.1.0.19
- SysConfig:1.23.0
- 示例程序:canfd_loopback_interrupt_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang
- 比特率:1 Mbps(传统 CAN)
canfd_loopback_interrupt.ccanfd_loopback_interrupt.zip
此致、
Bayu Eko