This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:使用 TL16CP754C quart 的中断锁定

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TL16C754B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1636556/am3352-interrupt-lockup-using-tl16cp754c-quart

器件型号: AM3352
主题: TL16C754B 中讨论的其他器件

您好:

背景:
我叫 Everett Sykes。 我是西部远程信息技术股份有限公司 (WTI) 的设计工程师。 我们生产的一系列产品使用基于 Beagle Bone Black 的 CPU 板。 我们的电路板使用 AM3352 ARM 处理器。 我们使用的是 TI 提供给我们的较旧版本 Linux (v5.4)。

我们的配置:
我们的电路板使用多个四通道 UART。 我们使所有中断都通过开门逆变器运行、这些逆变器以线方式连接到进入处理器的单个中断。 我们最近从 EXAR 器件切换到了 TI TL16CP754C 器件。 因为我们注意到开关、当对 UART 施加压力时、单元挂起。 我们确定代码滞留在中断服务例程中、持续读取 IIR。

我们找到了一个勘误表 (SLLZ048)、其中列出了此夸脱的几个已知问题。 其中一个似乎符合我们的问题。 我已经在读取 IIR 之前尝试读取 LSR、以确定在通过读取 IIR 将其清除之前是否存在中断。 但这只是导致单元缺少中断并默认进入轮询模式。

勘误表 (SLLZ048):
3.问题:如果 IIR 读取与重合、TL16C754B 可以清除仅设置的中断条件  
THRE 设置。 由于 IIR 读取通常相对于 THRE 设置是异步的、因此这种可能性也是如此  
因为这样会导致该问题发生、尽管这种情况不太可能发生。 读取 IIR 是正常清除之一  
三个中断机制。 大多数软件只会将 IIR 读取为对 INT 置为有效的响应  
这意味着不会发生这种重叠。 此问题只能在逻辑或的系统上看到  
四个单独的 INTA、B、C 和 D 信号组成一个向上信号。 检测哪个通道有中断、  
有必要读取所有四个通道的 IIRS、此时可能发生重叠。

解决方法:只读取与生成中断的通道相对应的 IIR。  
严重程度:次要  

问题:
1.你听说过这个问题吗?
2.那么,你有什么建议来防止这种中断锁定发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Everett:

    您能否提供一个图表来展示 QART 器件如何连接到 AM3352?