This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:TM4C123GXL |申请正式的 TivaWare 固件/示例

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM33C321A, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1632675/ek-tm4c123gxl-tm4c123gxl-request-official-tivaware-firmware-examples

器件型号: EK-TM4C123GXL
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的 TI 团队:

我使用的是 TM4C123GXL、想确认建议的
该器件的官方固件 (TivaWare/DriverLib)。

请告知:
1. TM4C123GXL 支持的最新 TivaWare 版本
2.在哪里下载官方固件/示例项目
3.有关 EOL 或限制的任何说明

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rainnie、

    问题 1 和 2:我建议下载 SW-EK-TM4C123GXL 和 SW-TM4C。 其中 包含 用于 TivaTm C 系列 TM4C123G Launchpad 的 TivaWareTm C 系列版本。 这些软件包中包含 TivaWare C 系列驱动程序库、USB 库和图形库的最新版本。 SW-EK-TM4C123GXL 还包含用于 Tiva C 系列 LaunchPad 的几个完整示例应用。

    问题 3:我们刚刚发布了 使用 ARM M33 Cortex 的新型 MSPM33C321A 器件、如果您对较新的器件感兴趣、可以先看一下它。 如果您能够提供有关系统中此器件用例的更多信息、我还可以查找可能较新的替代器件。  

    此致、

    Morgan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan

    感谢您发送编修。

    但是、我们要下载  EK‑TM4C123GXL 固件映像  消息流  UniFlash  软件、因为我们需要 Tiva 器件才能与配合使用  Tomcat GUI 工具  读取 PD 数据。

    谢谢你。

    此致、

    Rainnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rainnie、

    感谢您的澄清。 您应该仍然能够使用 uniflash 作为命令行界面、而不是用户指南中提到的 LM 编程器。 以下是 uniflash 的下载链接 以及 用于说明如何使用它的快速入门指南。  

    如果回答了您的问题、或者我仍然缺少一些内容、请告诉我。

    此致、

    Morgan