This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:支持具有 PRU 的 4 通道 I2C 主器件

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1635650/am2631-supporting-4ch-i2c-master-with-pru

器件型号: AM2631

尊敬的专家:

我的客户正在寻找支持 8 通道 i2c 主器件和以太网的器件。 我认为 AM263 最匹配、但我们需要使用 PRU 扩展 i2c 主器件的 4 通道。

是否有任何 am263x PRU 上的 i2c 示例?  

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    AM263x MCU 有 4 个 I2C、它们还可以充当 I2C 主器件、并支持千兆位以太网。 除此之外、我们还有工业通信子系统 (ICSS)、它作为 PRU 内核。

    您能帮助我了解确切的 I2C 要求吗?

    -所有 I2C 的 I2C 频率要求是什么 (4 个硬件 I2C )?
    -多从器件寻址是否有任何要求?
    -客户是否可以进行基于 PRU 固件的 I2C 仿真,因为我们在 AM263x 上只有 4 个真正的硬件 I2C 外设。
    -客户是否计划在其项目中将 ICSS 用于其他模块?

    我有一个关于 AM261x 的演示、该演示模拟 1 个 I2C 主器件、但我必须与 ICSS 团队评估在 AM263x 器件上通过 PRU 模拟 4 个 I2C 主器件并恢复的能力。

    此外、您还可以在此处阅读有关 PRU 的信息: AM26x PRU Academy

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    是、客户可以使用 PRU I2C。 它们需要 400K 频率、无需多从器件寻址、每个主器件只有 1 个从器件。 PRU-ICSS 没有其他用途、所有 PRU 都可用于 I2C。

    您的演示是否有 1 个基于 PRU 的 i2c 主器件? 如果是、您可以先向我发送 PRU 源、以便我也可以查看资源。  

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已通过 Webex 共享

    此致、
    Shaunak