This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1519:锁存唤醒 GPIO 电平的最短时间

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1636025/mspm0g1519-minimum-time-to-latch-wake-gpio-level

器件型号: MSPM0G1519

您好:

在锁存到 IOMUX 中的电平以唤醒 MCU 之前、将 WAKE 信号置为有效所需的最短有效时间是多少?

例如、如果我将 GPIO PA0 配置为 WAKE、低电平有效、则需要将线路拉至低电平多长时间才能唤醒 MCU?

看起来数据表中的所有数字都与从引脚置为有效到器件开始运行代码的时间相关:

image.png

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    ]在 IOMUX 中锁存电平以唤醒 MCU 之前、将 WAKE 信号置为有效所需的最短激活时间是多少?

    这会记录在下面的 TRM 中、后者是如何生成 GPIO 事件的:

    输入信号应至少大于 1 个 ULPCLK 才能被第一个同步器捕获

    传输时间为两个 ULPCLK 周期(两个同步器) 。

    因此、最大延迟时间(与 GPIO PIN 边沿相比)是三个 ULPCLK 周期。

    B.R.

    Sal