This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:使用 Uniflash 通过密码进行批量/工厂擦除

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1637748/mspm0l1304-mass-factort-erase-with-password-using-uniflash

部件号: MSPM0L1304
Thread 中讨论的其他器件: SYSCONFIG、UNIFLASH

我使用 SysConfig 将微控制器 NONMAIN 配置为使用密码进行 SWD、批量擦除和恢复出厂设置。 每个密码与其他密码不同。

只有 BCR 可用、BSL 未启用。

我使用 CCS 配置了 ccxml 文件、但只能配置 SWD 访问密码、不能配置“批量擦除“和“恢复出厂设置“。 当我使用 ccxml 文件启动 Uniflash 会话并使用密码启动恢复出厂设置(自动模式)时、可以看到 Uniflash 发送了 SWD 密码、但不会提示输入恢复出厂设置密码、也没有找到设置方法。

如何将 Uniflash 配置为发送批量擦除和恢复出厂设置密码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nardi:

    我使用 CCS 配置了 ccxml 文件、但我只能配置 SWD 访问密码、而不能配置“批量擦除“和“恢复出厂设置“。 [/报价]

    如果需要带有密码的 DSSM 命令、则会发送 ccxml 文件中设置的密码。

    因此、如果您使用相同的密码、则可以使用 samle ccxml 文件调用其他命令。

    如果您使用不同的密码、则应在 ccxml 文件中配置 SWD 密码、然后为 SWD、恢复出厂设置和批量擦除操作保留单独的 ccxml 文件。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 SWD 使用 ccxml 文件、我希望能够在微控制器上加载新固件或读取存储器、但这不起作用。 它是否按预期工作?