This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:DAP 连接错误

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1637431/mspm0l1306-dap-connection-error

器件型号: MSPM0L1306
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

reset_error.png

我正在处理一个学校项目、我在尝试在我的电路板上运行任何代码时反复收到此错误。 我尝试了多个不同的项目,并尝试遵循三个不同的重置建议,没有成功。 我的电路板是否完全损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarabelle:
    我建议遵循以下说明、看看它是否正确复位了器件。 否则、您的设备很可能出现故障:

    1.断开 LaunchPad 与电源的连接
    2.为器件打开 Uniflash 会话(安装最新的 UNIFLASH)(选中器件和调试器,或选择正确的 LaunchPad)
    3.按住 NRST 按钮 (S3)。
    4.将 LaunchPad 接通电源,同时继续按住 NRST 按钮
    5.单击“设置和实用程序“选项卡,然后单击/发出手动恢复出厂设置 DSSM 命令
    6.当控制台提示您按 NRST 按钮时、松开 NRST 按钮

    此致、

    Diego Abad