This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-DC-DC-BUCK:F28P55x 迁移:补偿设计

Guru**** 2873610 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK, POWERSUITE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1636456/tidm-dc-dc-buck-f28p55x-migration-compensation-design

部件号:TIDM-DC-DC-BUCK
主题中讨论的其他器件: powerSUITESYSCONFIG

您好、

我一直在努力将 TIDM-DC-DC-BUCK 参考设计从 F28004x 迁移到 F28P55x。 我从 F28P55x“通用工程“开始、从 F28004x 复制了文件、并进行了各种编辑以使其正常工作。 这个新工程完全独立于 powerSUITE 结构。  

我大部分时间都这么做、但仍然有点难以实现降压转换器参数的变化(Celec、ESRelec 等)。 在原始工程中、您将更新 SysConfig 文件、该文件会填充“Kit.json",“,我、我相信后台的某些内容将使用解决方案适配器和补偿设计器实现更改。  

在这个新的通用工程上、我最好的想法是在 Python/MATLAB 中为自己的补偿设计器编写代码、但即使这样、我也不能 对如何对降压转换器参数进行更改充满信心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 powerSUITE 集成工程中、当您选择硬件参数并构建工程时、将生成一个名为 settings .h 的新头文件。 该文件具有与在 syscfg 中输入的值相对应的#defines 形式的所有值。 请复制粘贴此文件并修改硬件参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此工程中的 buck_settings.h 文件(已插入此消息)似乎不包含降压转换器功率级参数、例如电阻、电感、电容等 我相信这些都位于“Kit.json"中“中。 当然、它确实包含标称工作点和控制律系数。 归根结底、我不清楚降压转换器功率级参数如何影响工程。

    我希望只更改特定的电容、因为较新版本的降压转换器设计具有单个更新的输出电容器、默认系数不会反映这一点。 此外、我还想知道“Kit.json"中“中拼写的参数如何影响工程。 我认为它会在 DCL DF22 系数的计算中发挥作用、从而影响闭环的补偿器设计、但我不确定。 我非常重视您对此的反馈。

    e2e.ti.com/.../buck_5F00_settings.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、我会请设计专家为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zach:

    我将在本周结束前浏览并提供初步反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    在基于 powerSUITE 的工程中、buck_settings.h在构建时根据中所做的选择自动生成main.syscfg。 它特意仅包含补偿设计的结果(系数和工作点)、而不包含基本功率级参数。 功率级参数Kit.json之所以有用、是因为它们用作系数计算的输入、而不是运行时配置。

    对于非 powerSUITE 工程、buck_settings.h是一个正常的可编辑工程文件、可在其中定义全局配置设置。 无论是哪种方式、buck.cbuck.h文件都实现了 DCL 补偿器支持使用这些系数的变量。

    请参阅 TIDM-DC-DC-BUCK 解决方案用户指南的第 52 页、了解更好的代码结构了解: C2000Tm 数字电源降压转换器 BoosterPackTm 设计指南(修订版 A)