This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:我们有 RTOS 指南吗?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1638026/mspm0g3507-do-we-have-a-guide-for-rtos

器件型号: MSPM0G3507
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好团队:

 

客户申请 RTOS。

我们在 SDK 中有一个 RTOS 示例。 但看起来基于 MSP430。

每个外设设置都基于寄存器级代码(不是 SysConfig GUI)。

 

那么、我们是否有适用于 MSPM0 的最新版本 RTOS 示例?

如果我们有的话、您能分享一下 RTOS 指南吗?

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我将向您简要介绍如何在离线 MSPM0 SDK 示例中导入 FreeRTOS。