This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:Sci->FLR 卡在 0x00000904 处

Guru**** 2895590 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1637499/launchxl2-570lc43-sci--flr-stuck-at-0x00000904

部件号: LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

我尝试遵循 LAUNCHXL2-570LC43 的 adcDisplay HALCOgen 示例。 我已经尝试使用电路板上的所有 SCI、但没有看到任何文本传输到控制台。 对于 SCI2/3/4、SCI->FLR 寄存器在初始化后似乎卡在 0x00000904 处、因此执行卡在无限循环中的以下行:

while ((sciREGX->FLR & 0x4)== 4);/*等待直到繁忙*/

对于 SCI1、该值为 0x00000900、它不会卡在这条线路上、但我仍然在终端上看到没有数据。 有一个端子从 CCS 连接到电路板、但 SCI2/3/4 寄存器仍然处于空闲状态。

请提供有关如何清除该位的任何指导。 哪一个是可用于通过连接到 LaunchPad 的标准 USB 电缆与 CCS 通信的正确 SCI? 文档似乎显示 LIN1/SCI3 可用、但此文档始终卡在 FLR 寄存器= 0x00000904 处