This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432 OneWire 查询

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1638561/am2432-am2432-onewire-query

器件型号: AM2432

您好团队:

在我们的应用中、我们使用的是 AM2432 控制器、在该控制器中、我们必须实现单芯片功能。 据我所知、oneWire 是完全面向软件的功能、可在通用输入/输出引脚上实现。 我想知道 AM2432 是否从软件角度支持 oneWire 通信?  

此外、是否有任何与 AM2432 进行 oneWire 通信的参考固件、应用手册、文档或示例? 如果你有那么请与我们分享。

此致、  

Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、是否有任何与 AM2432 进行 oneWire 通信的参考固件、应用手册、文档或示例? 如果您已经与我们分享了它。

    AM243x 器件没有单线通信协议的软件实现。 此外、AM243x 器件没有 专用的单线硬件。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    感谢您的答复。

    是否有任何方法可在 AM2432 中实现单线协议?

    是否可以使用 AM2432 来实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、当前的 SDK 产品不支持这一点。

    在 AM2432 中是否有任何实现单线制协议的方法?

      有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../spma057e.pdf。