This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:MCAL CAN 驱动程序:支持多种配置和元素差异

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1631469/mspm0-sdk-mcal-can-driver-support-of-multiple-configsets-and-element-variance

器件型号: MSPM0-SDK

您好:

MCAL 0.2.5 CAN 驱动程序不像端口模块那样支持多个配置集。 此外、它不支持支持因子差异而针对总线上的每个特定 ECU 型号配置模块。

我们是否有可以启用此类功能的权变措施?


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:
    目前、我们不支持此功能、也没有可提供的解决方法。 让我了解有关 ConfigSets 功能的第一个问题的更多信息、看看是否有实施该功能的计划。 第二个问题涉及我们的 MCAL 工具如何支持 CAN 驱动程序:它是将每个 MCU 型号视为单独的系列、还是指系列中的不同封装/类型?  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    谢谢你。 您是否获得了 有关 ConfigSets 功能的任何反馈?

    关于 元素差异、客户要求支持 CanHardwareObject、CanHwFilterMask 和 CanHwFilterCode 或具有多个 ConfigSets。 这将使应用程序能够避免确认特定 ECU 车型不需要的 CAN 消息。


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:
    我的团队仍在考虑此功能。 如果 MSP 团队继续推进、我们可能会在 RTM 后添加这一内容。  

    此致、

    Diego Abad