This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:SysConfig:如何设置 PRU ICSS GPIO?

Guru**** 3012130 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1638551/am2612-sysconfig-how-to-set-pru-icss-gpio

器件型号: AM2612
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好团队:

  1. 我想将 GPIO 连接到 PRU-ICSS GPIO、但无法找到设置引脚多路复用的位置。 (MCU+SDK)

   2.在空工程中、我无法添加 TI 工业通信工具套件 (MCU+SDK)

   3.如果我尝试将 EtherCAT_subdevice_beckoff_ssc_demo 迁移到 ZNC 封装、会显示错误。(INDUSTRIAL_COMMS_SDK、SysConfig 1.27 和 1.25 都不起作用)

请帮帮您。

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您使用的是哪个 SDK 版本?

    [报价 userid=“136283" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1638551/am2612-sysconfig-how-to-set-pru-icss-gpio

       2.在空工程中、我无法添加 TI 工业通信工具套件 (MCU+SDK)

       3.如果我尝试将 EtherCAT_subdevice_beckoff_ssc_demo 迁移到 ZNC 封装、会显示错误。(INDUSTRIAL_COMMS_SDK、SysConfig 1.27 和 1.25 都不起作用)

    请帮帮您。

    [/报价]

    此外、如果您要使用 IND 通信 SDK,请在此处单独使用 —  www.ti.com/.../2025.00.00.08

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:我在 2025 年版本中尝试了相同的方法、现在可以看到 PRU ICSS GPIO 配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工业通信 SDK 2025.0.0.8

    MCU+SDK 11.0.0.29

    CCS 20.4.1.4__1.10.1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nilabh、

    基于 MCU+SDK 的 SysConfig 无法设置 PRU ICSS GPIO。 它显示如下。

    关于 EtherCAT 子器件演示、我无法使用此警告将其迁移到 ZNC 封装。

    请检查

    此致、

    TED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    能否针对 EtherCAT ZNC 问题创建单独的 e2e 主题、我想直接将其分配给 IND comms SDK 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、对于未出现的 PRU GPIO 选项、也是 SDK 11.0 中的一个已知问题。

    这已在 11.1 中得到修正。 请让客户迁移到相同位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     AM2612:EtherCAT 示例不会移至 ZNC 封装 

    这是 ZNC 的新螺纹。 版本 11.1 不会链接到最新的工业通信 SDK、但我会尝试使用它。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilabh、在 11.1 中、如果我选择 ZFG 封装 500MHz 型号、它会显示 PRU-ICSS GPIO、但不显示 ZNC 封装。 请检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TED:

    引发了一个错误、将在下一个 SDK 版本中修复。