This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:基于 AM625X CPU 的定制板不工作

Guru**** 2901760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629647/am625-custom-board-based-on-am625x-cpu-does-not-working

器件型号: AM625

我联系您是因为基于 AM6254 ALW 封装 CPU 构建的定制板无法正常工作。
可连接到此板以进行测试的主板以及 MCU_RESETZ 引脚可通过此板上的按钮进行控制。
目前、在连接电源后、我可以看到 25MHz 时钟正在工作、但电源的电流消耗和 CPU 本身产生的热量会肯定它不工作。

此外、我会检查主板上的 RESETSTTZ 引脚、即使复位后仍保持低电平、根本没有运动。

我随附了该定制电路板的原理图。  

期待您审查此原理图。

Sch_AM625X_CPU_Module_V0.2_20260212.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    感谢您的查询。

    让我回顾一下并返回。

    是 SOM 板连接到载板并通电、还是 SOM 作为独立模块供电。

    可将主板连接到此板进行测试、并可通过此板上的按钮来控制 MCU_RESETZ 引脚。

    请分享主板实现。 能否测量 VDD_CORE 光伏、MCU_PORz 和 MCU_RESETz 信号。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD_CORE 852~864mV、MCU_PORz 保持 1.80V、MCU_RESETz 测量值为 3.3V。 我共享了 Image MB MCU 重置 part.e2e.ti.com/.../MB_5F00_AM62X_2D00_REV1_5F00_0_2D00_20230531_2D00_1.pdf

    按下 SW3 后、可以看到它从高电平变为低电平、然后重新启动、但 RESETSTATz 不管这种情况如何都保持低电平状态。

    [报价 userid=“177086" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629647/am625-custom-board-based-on-am625x-cpu-does-not-working/6282662 ] vdd_core
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    谢谢你

    我怀疑这是一个与振荡器相关的问题。

    如果您使用具有 18pF 负载的晶体、请尝试更改为 6..12pF  

    快速检查一下、您能否将负载电容提高一点并进行检查。

    您可以施加一个 25M 时钟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    您能否捕获内核电源、MCU_PORz 和 MCU_RESETz 波形。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 我按照您的建议进行了测试、但仍然无法正常工作。 
    无论我增大还是减小电容器容量、结果都是一样的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8080.Image.zip

    我压缩并附加了四个图像。 请参阅文件名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    谢谢你。

    我需要复位信号的波形转换。

    您是否可以连接外部时钟。

    请注意、您需要将 X0 接地。

    请参阅 SOC 数据表。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RESETSTTZ 保持完全低电平、只能使用 MCU_RESETZ(通过按下 SW3 生成)观察压摆波形。 
    由于 MCU_PORZ 在通电后便保持高电平、因此无法看到压摆波形。 我应该捕捉哪个部分来向您展示?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    在电源斜升后、MCU_PORz 应该有 10ms 的延迟变为高电平。

    请捕获 VDD_CORE 和 MCU_PORz 信号以测量延迟。

    按下按钮时、我请求的压摆率为 RESETz。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7674.Images.zip

    我上传了两张图片。 一个测量了 MCU_RESETz 的上升时间、另一个测量了 MCU_PORz 和 VDD_CORE 之间的延迟。 
    我要求您理解我将其作为 zip 文件发送、因为在将其作为图像文件上载时仍会出现错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    能否请确认 MCU_PORz 信号是否位于内核电源之前。

    这是不允许的。

    有关上电期间的电压时序和 MCU_PORz 时序、请参阅 SOC 数据表。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    RESETz 信号转换率以 ms 为单位。

    您是否可以施加压摆率小于 100ns 的外部复位输入

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    您是否有一个可以连接并测试的 25M 振荡器。

    使用外部振荡器时、X0 需要接地。

    遵循 SOC 数据表。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在 LM3881MM 侧修改 TADJ、MCU_PORz 也会出现在 VDD_CORE 之前。 与当前原理图中的 VDD_CORE 相比、是否有办法延迟 PORz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    MCU_PORz 似乎由与门和电容器生成。 请尝试调整。

    在下一个版本中、考虑使用可在电源斜升后对 MCU_PORz 精确计时的复位电路

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    PORz_OUT 和 WKPU_CLKOUT0 可能是很好的指示器。

    您是否可以访问这 2 个引脚并探测它们?

    WKUP_CLKOU0 是 MCU_OSC0_XO 的缓冲输出、PORz_OUT 是 MCU_PORz 的缓冲输出

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    检查您是否能够取得一些进展?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个引脚未连接。 
    是否有另一个引脚可用作这两个引脚的指示器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    谢谢你。

    您是否可以使用无源 X10 探头并测量 25M 时钟波形并共享。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用 X10 探头测得的 25M 时钟。 
    是否有特别需要观察的内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    谢谢你。

    所观察到的问题是 MCU_PORz 输入在电源斜升之前很久变为高电平。

    这可能无法按预期初始化内部电路。

    MCU_PORz 由和外部逻辑生成。

    在所有电源斜升后、能否强制 MCU_PORz 进入低电平并释放。

    由于输出接地短路、因此不推荐这种做法。 建议将其用作快速检查。 您能试一下吗?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我特意延迟了 MCU_PORz 的上升。 
    这是通过切断 AP61402 的 PG 引脚(输出 VDD_CORE 电压的稳压器)上的跳线而获得的波形。
    我移除了现有的与门、并仅使用 RC 配置电路、使用 R = 10k Ω、C = 4.7uF。
    该波形是否应该没有问题? 在这种状态下、即使我暂时对 C 短路、然后在引导后解除短路、系统也不会引导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    压摆太慢。

    应小于 100ns

    能否为 MCU_PORz 添加下拉电阻器?

    为电路板上电并连接来自函数发生器的外部 1.8V 脉冲。 在所有电源斜升且延迟超过 10ms 后、函数发生器预计变为高电平

    此致、

    Sreenivasa.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    在上述示波器捕获中、请帮助我了解黄线表示的内容。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄线表示核心电压。 (0.85V)

    我将按照您的指示继续进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    仅供参考、我们提供了有关电路板启动的常见问题解答、以防您没有机会查看  

     【常见问题解答】Sitara 器件 (AM64x、AM243x、AM62x、AM62L、AM62Ax、 AM62D-Q1、AM62Px) 

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    
    感谢您上传的文档、我认为我发现了一个问题。
    
    查看 MCU_PORz 序列、我确认了它比其他电源晚开启、但我还注意到主时钟比 MCU_PORz 更早启动。 
    是否有办法延迟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    谢谢你。

    这是预期结果。

    在 MCU_PORz 释放之前、MCU_OSC0 时钟预计稳定。  

    您能否检查时钟是否在 VDDS_OSC0 PWR MCU_OSC0 电源斜升后启动?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    请尝试 在所有电源斜升后切换 MCU_PORz H-L、延迟> 1200ns 和 L-H。

    请参阅数据表

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李正善

    检查您是否能够取得进展?

    此致、

    Sreenivasa.