This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM261:8 通道至 4 通道的 OSPI 选择

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-AM261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1634667/lp-am261-ospi-selection-from-8-lane-to-4-lane

器件型号: LP-AM261
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的团队:

我们测试了 OSPI 引导选项是否按预期工作。

需要一些信息将数据通信通道从默认的 8 通道更改为 4 通道。

可以建议如何为 4 个通道更改和生成新的 OSPI 映像  

默认为 4 通道、可使用

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“523586" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1634667/lp-am261-ospi-selection-from-8-lane-to-4-lane

    嵌入式一些信息将数据通信通道从默认的 8 通道更改为 4 通道。

    可以建议如何为 4 个通道更改和生成新的 OSPI 映像  

    [/报价]

    您可以将线路从 D0 连接到 D3 以连接 QSPI 闪存、CLK 和片选线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh Anand、

    我更新了我的查询、我已经使用 uart_uniflash.py 将 mcelf 二进制文件刷写到 OSPI 闪存中。

    由于 EVK 连接了 OPSI 的引导介质:OSPI (8S)、SDR、33MHz、0x8B 模式。 它按预期运行。

    现在我已经在 OSPI-OSPI (4S)、50MHz、SDR、0x6B 模式下对其进行了测试、但 EVK 未按预期引导。

    要使其在 4S 模式下工作、软件和硬件方面有哪些变化。 或者、使用此 EVK (LP-AM261) 无法实现这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“523586" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1634667/lp-am261-ospi-selection-from-8-lane-to-4-lane/6305077

    由于 EVK 连接了 OPSI 的引导介质:OSPI (8S)、SDR、33MHz、0x8B 模式。 它按预期运行。

    现在我已经在 OSPI-OSPI (4S)、50MHz、SDR、0x6B 模式下对其进行了测试、但 EVK 未按预期引导。

    要使其在 4S 模式下工作、软件和硬件方面有哪些变化。 或者、使用此 EVK (LP-AM261) 无法实现这一点。  

    [/报价]

    您是否使用了 LP-Am261x?

    如果是、如何更改引导模式?

    电路板上的 SW 需要更改为 1111 (SW4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Nilabh Anand、

    是的、我正在使用 LP-AM261 EVK。

    此外、将 SW4 位置更改为 1111、EVK 未引导、但作为回退选项进入 UART 引导模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于在 STR 与 DTR 模式下编程时、Macronix 闪存的行为有所不同、因此需要进行以下更改才能在 4S 模式下引导 Macronix 闪存。 我将在下一个答复中说明步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们是否对此主题有任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、仅检查了闪存规格、此闪存不支持 QSPI 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的澄清。