This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612-Q1:PRU-ICSS 是否支持 MCASP?

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1637239/am2612-q1-is-pru-icss-support-mcasp

器件型号: AM2612-Q1

您好的团队、

在我们的一页中、显示 PRU-ICSS 支持 I2S、它是否支持 MCASP?

image.png

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:



    我们在 am261x 上没有 MCASP IP 支持、但我们通过基于 PRU-ICSS 软件的解决方案仿真该 IP、以支持 I2S/TDM 引擎。

    此致、

    Rajul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajul:

    感谢您的答复。

    我注意到您在其他主题中列出 TDM 参数的答案是可以使用 AM26x PRU-ICSS 受支持的

    目前、我的客户希望使用 PRU-ICSS 来满足以下 TDM 要求、您能否帮助检查它是否在 AM26x 器件中支持?

    1. TDM 输入/输出应使用来自主器件的外部时钟源

    2. TDM 要求如下所示:

    TDM8(2xTDM8 数据输入+ 2xTDM8 数据输出)或 TDM16(1xTDM16 数据输入+ 1xTDM16 数据输出)、TDM RX/TX 在从模式下工作、应该支持 DMA 传输

    BRS

    Shuqing

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuquing、

    您能否确认此配置的 BCLK 和 FSYNC 时钟速率、以便更好地实现可行性?

    此致、

    Rajul