This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM13E23019:如何为 AM13E23019 创建新项目?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM13E23019, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1638436/am13e23019-how-do-i-create-a-new-project-for-am13e23019

部件号: AM13E23019
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

如何为 AM13E23019 创建新项目、以使所有依赖项都位于同一文件夹中。 这样、将工程文件夹复制到另一台计算机时、即使未在该计算机上安装 AM13E23019 SDK、也可以编译该工程。 例如、这与 ST STM32CubeMX 的工作方式类似。

Ari。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    AM13x MCU SDK 本身不支持 创建完全自包含的可移植项目、就像 STM32CubeMX 那样。 默认情况下,项目C:/ti/mcu_sdk使用绝对路径[1]引用 SDK 安装目录(例如)中的依赖关系,因此如果 SDK 安装在同一位置,它们不会在另一台计算机上编译。

    也就是说、您可以手动调整项目的结构、使其便于携带。 方法如下:


    如何创建可移植项目

    1.将 SDK 源文件复制到您的工程中

    SDK 的source/文件夹包含核心驱动程序、库和器件支持代码。 您需要将相关子文件夹复制到项目目录[2]:

    • source/device/am13e2x/—特定于设备的配置和硬件接头
    • source/driverlib/—驱动程序库实现
    • source/arch/—特定于体系结构的标头
    • source/compiler/—编译器专用文件
    • source/utils/—实用程序代码

    2.冻结 SysConfig 生成的文件

    SysConfig 会ti_sdk_dl_config.cti_sdk_dl_config.h在每次构建期间自动生成。 要删除此相关性[3]:

    1. 只需构建一次工程 SysConfig
    2. 副本 从生成的文件Debug/syscfg/到工程的源文件夹中
    3. 排除 *.syscfg编译文件(右键点击→从 CCS 编译中排除)

    这会将引脚/外设配置锁定为静态源文件。

    3.更新编译器包含路径

    默认项目引用 SDK 路径、如{mcu_sdk}/source/device/am13e2x/include/hw{mcu_sdk}/source/arch/include等[1]。 您需要将所有这些设置更改为 相对路径 指向本地副本—例如、./sdk/source/device/am13e2x/include/hw如果将 SDK 文件放在sdk/工程的子文件夹中。

    4.更新生成配置文件

    SDK 使用基于 CMake 的构建系统、其中包含配置文件、如developer_config.mkimports.mk和特定于器件的 makefile [2]。 您需要修改这些文件以引用本地路径、而不是 SDK 安装目录。


    需要注意的知识差距

    我无法从可用的文档中确认以下几点:

    • 所需的最低 SDK 文件数量 —我在上面列出了可能的文件夹,但没有记录基本项目所需的最低源文件集。 您可能需要通过复制文件夹并解决丢失的文件错误来进行迭代。
    • 链接器脚本 —这些还参考了 SDK 路径、需要更新、但可用资源中未介绍有关修改这些路径的具体说明。
    • 无官方 TI 工具或脚本 允许(我可以找到)为 AM13x SDK 自动执行此过程。

    更简单的替代方案

    如果不严格要求完全可移植性、最简单的解决方法是 标准化 SDK 安装路径 在所有机器上(例如,始终安装到)C:/ti/mcu_sdk。 这完全避免了手动重组、尽管它确实需要在任何地方安装 SDK。


    我建议从中的一个工作示例项目开始[MCU_SDK Install_dir]/examples/、构建一次、然后系统地将依赖项复制到项目文件夹中、并将路径转换为相对引用。 这是一个手动过程,但它将为您提供您所需的 STM32CubeMX 般的便携性。

    希望这有所帮助。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zackary、

     我也不理解“项目向导“中的传统项目创建过程。 我需要在“[MCU_SDK Install_dir]/examples/“中选择一个示例、向导只需在“/workspace_ccstheia"中“中创建一个包含一些配置文件的文件夹、并继续引用示例文件夹中的源文件。 而不复制源代码。 它的用途是什么?
    现在、当我使用“Import Projects“时、会在“/workspace_ccstheia"文件夹“文件夹中创建一个与示例同名的工程、但在这种情况下、源文件会复制到该文件夹中。
    是否有办法在“/workspace_ccstheia"文件夹“文件夹中创建新工程(工程名称与参考示例不同)、从而同时复制源文件?

    此外、我想知道如何在不删除工程文件夹的情况下从“Project Explorer“中删除工程。  使用“Delete"时“时、工程文件夹会在“/workspace_ccstheia"中“中删除。

    Ari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    良好的跟进问题。 我来逐一解答。


    Project Wizard 与 Import Projects

    您已正确识别出不同之处: 工程向导 仅在/workspace_ccstheia和中创建配置文件 链接返回 至 SDK 示例文件夹中的源文件、而不复制它们[1]。 导入工程 另一方面, 复制源文件 工作区[1]。

    工程向导的链接参考方法专为希望直接与现有 SDK 示例配合使用的情况而设计、这对于快速评估很有用、但不适用于创建独立工程。

    使用自定义名称和复制的源创建新项目

    没有内置的方法可以一步完成此操作。 建议的权变措施为:

    1. 使用 Import Projects 导入示例(将源复制到) /workspace_ccstheia
    2. 重命名工程 在 Project Explorer→中右键点击该工程 重命名 [2]

    您可以添加前缀或完全更改名称以将其与原始示例区分开来。 这将为您提供一个包含已复制源和自定义名称的项目。


    在不删除文件的情况下从 Project Explorer 中删除工程

    可使用 删除 对于 CCS 中的工程、应该有一个复选框选项用于询问是否要使用 “删除磁盘上的工程内容“ 。 记录的行为为:

    • 指定 示例工程 (通过使用链接引用的工程向导创建)、删除该工程后仅从工作区中删除工程、中的原始源文件${SDK_INSTALL_PATH}/examples就是 不会 已删除、您可以稍后重新导入[3]。
    • 指定 导入的工程 (源复制到的位置)/workspace_ccstheia、您需要 取消选中 “Delete project contents on disk“(删除磁盘上的工程内容)选项可保留该文件夹。

    我应该标记的缺口: 可用的文档不能清楚地确认 CCS Theia 是否有“Close Project“选项(就像基于 Eclipse 的 CCS 一样)、该选项直接从资源管理器中隐藏工程而无需任何删除提示。 如果复选框方法不能按预期工作、最安全的方法是将项目留在资源管理器中、然后将其折叠起来。


    快速总结

    行动
    结果
    工程向导
    仅配置文件;源保留在 SDK 文件夹中(链接)
    导入工程
    源已复制到工作区;工程名称与示例相匹配
    导入→重命名
    使用自定义工程名称获取复制源的理想方法
    删除(取消选中“磁盘上的内容“)
    应在保留文件夹时从资源管理器中删除

    希望这澄清了工作流程。


    1. AM13x CCS 工程设置 — TI Academy
    2. AM13x CCS 项目设置 — 重新命名项目
    3. “CCS Projects“页面 — 删除和重新导入

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Zachary。

    Ari