This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C321A:MSPM33C321A ADC 和 Vref 配置

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM33C321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1639622/mspm33c321a-mspm33c321a-adc-and-vref-configuation

器件型号: MSPM33C321A
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好团队:
 
我对 HSADC 有几个问题  基准电压 中的配置  其中概述了 SysConfig  以太网支持 MSPM0C321A。

似乎即使我们不在 SysConfig 中开启 VREF 模块、HSADC 的基准电压也会自动设置为 3.3V(在 SDK 示例工程“hsadc_single_conversion_vref_external_LP_MSPM33C321A_nortos_ticlang"中“中)中)。

您能否确认这个 3.3V 电源是否直接源自  VDDA 或 VREFHI

这个 3.3V 电压来自哪里?  
image.png

  1. 启动  带隙基准电压  充当这个 MCU 中的内部基准源?
  2. 略小于 1  ANAREFCTL.ANAREFSEL 设置为 0 、将基准电压发生器用作的输入 外部广播  基准电压?
  3. 如果我提供  3.3V 外部电压  对于 VREF+引脚、我不需要配置或启用的是正确的  VREF 模块 功能吗?

 

谢谢您、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    如果客户使用 LaunchPad、电路板上有一个提供 VREF 模块电源的外部基准 (REF6033IDGKR)。 HSADC 始终使用 VREF 模块提供的基准电压、但该电压基准可以是内部 (1.4V/2.5V) 或外部。

    谢谢、

    -Eric Rentschler