This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432 |在 SysConfig 中未找到监测 VMCU 和 AMP 的功能;VSYS

Guru**** 2897650 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1639593/am2432-am2432-not-found-feature-of-monitoring-vmcu-vsys-in-sysconfig

器件型号: AM2432
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

在我们的应用中、我们需要使用以下引脚监控电路板的 1.8V 和 3.3V 电压:

image.png

但是、我们在 SysConfig 中找不到用于配置这些引脚进行电压监控的任何功能。

您能帮助解决这个问题、让我们如何使用这些引脚来监控系统电压吗?

此致、

Nilesh