This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:SoC 初始化、这是什么?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1638950/am263p4-q1-soc-initialization-what-is-it

器件型号: AM263P4-Q1
主题: AM263P4 中讨论的其他器件

您好:

我们的定制 PCB 使用 AM263P4 和 Infineon S25FL128 闪存芯片成功完成、但在首次调试后、我只能成功刷写定制 SBL 和应用程序并运行应用程序。上述自定义 SBL 使用修改后的 load_sbl.js、如下所述: AM263Px MCU+ SDK:其他详细信息 

这让我觉得我可能缺少 SOC 初始化。

“SOC 初始化“部分说明以下内容:

image.png

  1. 文本表明、这是在 SOC 生命周期中只需执行一次的操作、我是否理解正确?
  2. 如果是、SOC 初始化实际上有什么作用?
  3. 如果是、这如何成为器件中的永久更改、以便此后无需执行 SOC 初始化?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    SOC 初始化 与 GEL 文件相同、用户可以使用跳过此过程  

    1.包含 GEL 文件的开发引导模式

    2.使用 SBL NULL(然后使用 CCS 加载应用程序.out) 或 SBL OSPI+应用程序的 OSPI 引导模式

    [引述 userid=“47999" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1638950/am263p4-q1-soc initialization-what-is-it“]
    • 文本表明、这是在 SOC 生命周期中只需执行一次的操作、我是否理解正确?
    • 如果是、SOC 初始化实际上有什么作用?
    [/报价]

    不是这样、在您的应用程序代码接管之前、初始化是指 GEL 文件或 SBL 来初始化 SOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    好的、明白。 谢谢。

    接下来的问题仍然是、为什么我在不首先调试 SBL 的情况下似乎无法写入外部闪存芯片。 我将就此另外提出一个问题。

    基尔