This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2117:第 2 部分:说明启用 LCD/RTC 的运行/停止/待机模式的电流消耗估算

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1639174/mspm0l2117-part2-clarification-on-current-consumption-estimation-for-run-halt-standby-with-lcd-rtc-enabled

器件型号: MSPM0L2117
Thread 中讨论的其他器件: ENERGYTRACESYSCONFIG

尊敬的 Pengfei 和 MSPM0 支持团队:
 
我之所以在此处重新发布此内容、是因为我在尝试在下面的原始线程中回复时遇到了错误:
感谢您的详细说明。
 
我们的理解如下:
1、98µA 32MHz 参数基于在 32MHz 处采集的测量值、因此不应将其线性缩小来估算 32kHz 处的运行电流。
2.在 32kHz 频率下、运行模式下的工作电流预计仅略高于使用 LFCLK 时的睡眠模式电流、但应通过测量确认实际值。
3.在第 2 种情况中、CPU 在运行和停止模式之间交替、平均电流将取决于占空比和正在执行的实际代码。
4.若要估算总电流消耗、建议在启用所需外设的情况下构建工程、并使用 EnergyTrace 对其进行评估。 我们还知道、LCD 可能是总电流的主要贡献者之一。
5.关于 0.5µA 的待机目标,我们理解当前设备无法实现这一点。
此外、关于您对待机模式的疑问、在我们假定的用例中、需要保持 SRAM。 您能告诉我们这种情况是会改变您的建议还是会改变预期的待机电流水平吗?
此外、即使是简化的测量结果、也对我们的内部评估非常有帮助。
如果可能、您能否为简化配置提供任何参考测量数据、例如:
-启用 RTC 时的待机电流
-启用 RTC + LCD 时的待机电流
-一个简单的运行/暂停切换示例的平均电流在 32 kHz
 
我们知道这些值可能取决于测试设置、因此非常希望获得近似或参考级数据。
 
此致、
Conor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我认为您的理解是正确的。

    此外、关于您对待机模式的疑问、在我们假定的用例中、需要保留 SRAM。 您能否告知我们此情况是否会改变您的建议或预期的待机电流水平?

    待机模式是客户保留 SRAM 内容的最低功耗模式、因此 MSPM0L211x 的待机功耗典型值为 1.6uA。

    -启用 RTC 时的待机电流:约 2.5uA
    -启用 RTC + LCD 时的待机电流:LCD 功耗可在 中找到 7.16 LCD  和 MSPM0L1126/7 混合信号微控制器数据表中的简要概述。
    -一个简单的运行/暂停切换示例的平均电流在 32 kHz :对不起,我现在没有这样的数据。 但是、您可以在 SysConfig 中将 MCLK 配置为 32kHz、然后只需编写 while 循环来估算消耗量。 此数据需要 I Real test。