This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:关于 GHS 编译器上的编译问题

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1639238/mspm0g3519-regarding-compile-issue-on-ghs-compiler

器件型号: MSPM0G3519

您好团队:

我们正在使用 MCAL:MCAL MSPM0_00.09.00.00 软件包、该软件包符合 Clang 编译器标准、但我们正在尝试将此 MCAL 集成到 GHS 编译器上、因此我们面临编译问题。  添加了对的支持  Green Hills Software (GHS) Compiler 中找到 对于条件检测、 为此、请参阅以下模块文件:

fee\ src \ fe.c

FLS\V1\Fls_ac.h、Fls_Ctrl、和 Fls_Priv

ICU\V0\ICU.c Icu_Priv

MCU\MCU_common.c src

src

include\hw\cmsis_compiler.h 并已添加  
 cmsis_ghs.h 为 Green Hills Software (GHS) 编译器支持文件添加了 CMSIS 编译器特定的宏、函数、指令。
能否提供您的反馈

谢谢你。

此致、

Mubin Jakler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mubin:
    您能否分享编译费用示例时遇到的错误?  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在尝试编译模块测试此错误时、我们遇到了这个问题。

    在为 GHS 编译器添加带有条件检查的此收费驱动程序对象后、我们能够编译此测试。

    此致、

    Mubin Jakler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mubin:
    很有道理。 您已发布的版本中似乎缺少条件。 只是为了确认、在目录 mcal\fee\MCAL 内的 fee.c 文件中、最新的 src 版本没有您共享的块(即 GHS 条件)、对吗?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    是的、正确。

    感谢您的反馈。

    此致、

    Mubin Jakler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mubin:
    这肯定是我们方面的一个遗漏。 让我与我的团队核实一下。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的反馈。

    此致、

    Mubin Jakler