This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:引导模式引脚

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1640325/am2434-bootmode-pins

器件型号: AM2434

您好、

我对 AM2434 EVM 板(绿色大板)上的引导模式开关有疑问。 我们现在正在尝试使用 AM2434 SoC 制作定制电路板、但这些引脚与其他外设(例如 UART)进行多路复用。 有一个限制、我们无法将相同的开关添加到电路板上。 我们的第一个想法是立即将其上拉或下拉、但我们不确定这是否会影响其他多路复用外设。

我需要知道电路板如何同时处理引导模式开关和外设。 我还想提出任何建议、至少要确保在具有单个引导模式选项的情况下消除开关。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hatem、

    POR 释放后、引导模式引脚会立即锁存。 在 POR 释放期间、必须通过上拉/下拉电阻器将它们驱动为高电平或低电平、以捕获请求的引导模式。 然后、可以根据数据表中的多路复用表重新使用这些引脚。 用户必须确保在此期间不由外部器件驱动这些引脚。 如果将 BOOTMODE 引脚用作输出、则可轻松实现、否则、如前所述、必须注意这些引脚在 POR 后立即不由外部 IC 驱动。

    此致、

    Stan