This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L PDN4 设计审查请求(DDR4 + eMMC + SD +双以太网)

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L, TPS65214, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1641361/am62l-am62l-pdn4-design-review-request-ddr4-emmc-sd-dual-ethernet

器件型号: AM62L
主题中讨论的其他器件: TPS65214DP83826E

您好:

我希望您做得好。

我目前正在从事基于 AM62L 处理器的定制硬件设计、希望申请支持进行原理图审阅、以确保符合 TI 设计指南。

简而言之、系统架构如下:

  • 处理器: AM62L(PDN4 电源配置)
  • PMIC: TPS65214
  • 内存:
    • 单个 DDR4 ( K4A8G165、x16、8Gb )
    • 点对点拓扑、无 VTT
  • 存储:
    • eMMC ( KLM4G1FETE-B041 、MMC0、8 位、1.8V IO)
    • SD 卡 (MMC1 接口、3.3V IO)
  • 以太网:
    • 双以太网接口 DP83826E Phy
    • RMII 模式配置(100Mbps,全双工)

在继续进行布局和验证阶段之前、我非常感谢您对该设计提供的反馈、尤其是在电源架构、DDR4 实现和以太网接口方面。

如果我能分享原理图以及您可能需要的任何其他信息、敬请告知。

提前感谢您的支持。

此致、
Tuba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tuba、

    感谢您的查询。

    您是否与任何 TI 现场团队(销售或应用)合作?

    此致、

    Sreenivasa.