This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:构建 GPIO_TOGGLE_OUTPUT 代码时出错

Guru**** 2903470 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629322/mspm0g3519-error-in-building-gpio_toggle_output-code

器件型号: MSPM0G3519
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

 

直到今天,我使用的 gpio_toggle_output 代码由 TI 提供,这是正常工作。 突然代码没有生成。 请帮我解决这个问题。 其他项目也很好。

 

我收到以下错误 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您能告诉我您是否更改了任何工程选项吗? 我之前肯定见过这种情况、但这可能是由于多个问题造成的。 您能否尝试导入工程的新副本并查看问题是否仍然存在? 这通常是由于链接器/启动文件中的一些更改或器件选择所致、您能否确认目标器件与 SysConfig 中的内容匹配、确保没有重复的启动/链接器文件?

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我尝试了一个新的副本,即使我保留了我的工作代码的备份,两个都不工作. 即使我用 syscfg 导入了一个空项目,该项目也不会构建。 我不能在哪里找到问题。 而当辅助 BSL 和 BSL 软件调用等其他代码时、这些代码也正常工作。

    请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我偶尔会遇到这种情况。 我不知道将其设置为关、但它与 Debug/subdir_rules.mk 有关“忘记“ startup_mspm0XXXX_ticlang.o 的规则

    我通过使用文件->添加文件/文件夹并提供(针对您的案例)来解决此问题

    C:\ti\mspm0_sdk_2_10_00_04\source\ti\devices\msp\m0p\startup_system_files\ticlang\startup_mspm0g351x_ticlang.c

    到项目中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    但为什么会这样发生,有什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    subdir_rules.mk 由(我想)SysConfig 生成。 我不知道什么会触发(重新)生成、也不知道为什么会错误地(重新)生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    现在在每个项目中,我得到了相同的错误,在这个项目中添加文件后,现在在给定的路径中文件不存在。

    它会对固件升级产生影响。 我是指如果我从 CCS 刷写代码时生成的.bin 文件、它可以正常运行、但如果我执行 fimrware 升级、它就不能运行。 是否有这种影响?  

    我有一些较早的.bin 文件的大小为 2432 字节、在固件升级时运行良好、但现在我生成了一个 3044 字节的文件、当我进行固件升级时、它没有运行。 原因可能是什么? 与此相关的是、我在另一个问题上提出了一个问题、但却不能回答。 你能原谅我吗?

    我将等待您的答复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 此权变措施的一个风险是它可以有效地锁定您特定的 MSPM0 型号。 您只提到使用一个变体 (G3519)、因此我预计这不是您看到的。

    2) 构建为在固件升级中使用的程序通常使用非标准链接器 (.cmd ) 文件。 似乎导致此(假定)SysConfig 故障的原因也可能导致您的工程“忘记“您的备用链接器文件。 我想我还没有遇到这种情况、因为我几乎总是使用标准模式。

    我怀疑实际的修复程序必须位于 SysConfig 中、我无法提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我完全卸载并安装了 IDE 和 SDK ,现在它可以正常工作。 但您能建议一些关于固件升级的建议、为什么这个 3020 字节的文件无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于  3020 字节文件的固件升级失败、此特定大小通常是 协议不匹配 或 闪存对齐 问题的症状、而不是文件本身的内容。 您可能会看到此情况的几个原因:

    • MSPM0 引导加载程序 (BSL) 有一个严格的计时器。 如果您的文件很小、但以非常低的波特率发送、或者如果数据包之间存在长延迟、BSL 可能会  在传输完成之前超时。
    • 标头和 CRC 不匹配
    • 闪存扇区对齐
    • 非主存储器锁定
    • 存储体交换要求

    您能否检查 更新日志 或  更新工具的控制台输出? 如果知道它在“开始“、“数据传输“或“验证/交换“阶段是否失败、我相信会找出确切的原因。

    -布赖恩