This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:EtherCAT 硬件 MCU 支持。

Guru**** 2909120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1640708/am2632-ethercat-hardware-mcu-support

器件型号: AM2632

AM2632 功能代码 E 是否支持用于生产用途的 EtherCAT Beckhoff SSC 示例、或者是否需要 F 型号?  

我认为只需要 EtherCAT 硬件加速器才能作为主站和从站运行 Beckhoff SSC、请帮助确认。
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM2632 功能代码 E 是否支持用于生产用途的 EtherCAT Beckhoff SSC 示例、或者是否需要 F 型号?  [/报价]

    是的、如果只需要 EtherCAT、E 型号将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anand (6748034)。 从站或主站 EtherCAT 控制与 E 部分是否存在任何问题? 我们计划使用以下组件 —  AM2632CNEFHAZCZR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有奥斯汀

    对从站或 EtherCAT 主站没有问题、您使用的是基于 CPSW 还是基于 ICSS 的 EtherCAT 主站、我假设 CPSW 正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、目前我们只是在执行基于 PRU ICSS 的 EtherCAT 从站实现。 也许将来我们会使用主设备、但在当前设计中不使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题