This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:用于 ADC12 的 SysConfig 抛出错误

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1643587/mspm0l1304-sysconfig-throw-error-for-adc12

部件号: MSPM0L1304
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、  

我打开了一个新的工程、选择了 MSPM0L1304TRGER (24 引脚 VQFN)、SysConfig 会在我尚未选择任何外设时抛出“资源冲突“错误(无警告)。 当我点击 ADC12 通道 0 引脚时、下拉菜单不建议使用任何替代引脚。

VSSOP 20 或 28 引脚不存在此类问题。

有什么建议吗?

image.png

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道 0 不可用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehrad:

    正如 Keith 提到的、通道 0 (A0) 不适用于此封装。

    您可以在此处更改通道:

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    当我将信道 0 更改为信道 1 或 2 等时、它会抛出如下所示的另一个错误消息:“尝试更改不存在的设置“$assign“。 单击 以确认并取消此错误。 这很可能是由于电路板或设备的差异造成的。

    你有什么建议?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehrad:

    我与我们的软件团队交谈、似乎在不共享相同资源的器件(在本例中为通道 0)之间迁移时可能会显示错误消息。 您可以清除该消息并继续配置 SysConfig 文件。 此错误不应该阻止工程构建。

    此致、

    Owen