This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:当删除/恢复某些条目时、SysConfig 会根据同一配置生成不同的文件

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629920/mspm0g3519-sysconfig-generates-different-files-from-the-same-configuration-when-some-entries-deleted-restored

器件型号: MSPM0G3519
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

功能等效的 SysConfig 工程可能会生成不同但功能等效的代码。

在附加示例中:

  1. 在独立 SysConfig GUI 中加载 test.sysfg 文件并生成代码 test.zip 
  2. 将生成的文件复制到某个位置
  3. 删除 GPIO_PORTA_LO.PIN_0 和 GPIO_PORTB_HI.PIN1
  4. 保存 SysConfig 配置
  5. Re — 添加 GPIO_PORTA_LO.PIN_0 和 GPIO_PORTB_HI.PIN1
  6. 生成代码
  7. 生成的文件会有所不同

可能在另一个文件夹中执行步骤 3-6。

此致、

Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个意见。

    修改 GPIO 引脚的名称时、SysConfig(独立 GUI)将复位其 PinMux 映射。 它为什么这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego/TI、

    我们能否从 Eugene 返回此主题、以获得某种程度的初始反馈?

    CY、
    CY  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、
    感谢您的耐心。 我以为我能忍住的。“ 在修改器件的配置时、SysConfig 应该会重新生成文件。 至于 GPIO 引脚的修改名称、这会重置引脚/GPIO 命名、但它仍然应该是所选的 PAx 引脚。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我想在这里说明的一点是、相同的输入(字面上)会生成不同的文件。 更改/恢复元素名称不应导致可观察到的差异? 你不同意吗?

    此致、

    Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、
    也许我 误解了 这个问题。 在 SysConfig 中擦除和创建新的 GPIO 时、您会看到一个区别、因为要删除配置的 PAx 并重新添加一个新未配置的 PAx。 我相信您可以在 SysConfig 的预发布部分看到这些更改(随附图片):

    您可以提供哪些具体示例来缩小问题范围吗?  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    即使恢复的内容相同、生成的 C/H 文件也不同。 应该有 ZIP 文件附加到这个问题...我不再看到。 再次连接它。

    此致、

    Eugenee2e.ti.com/.../6404.Sysconfig.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、
    您正在使用不同的方法来编译.c/.h 文件。 我们建议使用在工程中生成的默认 SysConfig 文件、以避免您很可能遇到的问题。

     Vs
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    编译方法与从 SysConfig 生成文件有什么关系?

    这里的问题不是关于编译、而是关于独立 SysConfig 的输出、在相同配置下、该输出是不同的。

    此致、

    Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、
    我将问题重新定向到我们的 SysConfig 团队、因为好像需要独立 SysConfig 的问题。 据我所知、我们在工程中生成的.sysconfig 文件是针对我们的器件定制的。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

     Diego Abad Sajamin 在这个问题上是否有任何运动?

    此致、

    Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、
    SDTIO 团队似乎还没有回答这个问题。 让我直接询问工程师。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、  

    我假设您观察到宏的不同位置。 Functionaly 的代码是相同的,就我可以说,但是的,它是不同的。  

    如果调用命令行 SysConfig 以生成代码、则应始终生成该代码。 UI 生成的代码的差异与添加项目及其父容器的顺序有关。  

    这会导致什么问题?  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您解释过的是问题、不是吗? 您说的是、SysConfig 不是确定性工具、不同的输入会生成不同的输出。 CLI 的行为与 GUI 不同更令人困扰。 如果不同的输入产生不同格式的输出、那么该工具在哪里会生成正确的输出?

    您是否认为这是代码生成工具的巨大问题、必须尽快解决?

    此致、

    Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、  

    我不是嵌入式软件专家、您能解释为什么同一功能中不同位置的相同指令会出现问题吗?  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    明显的问题是 VCS。 第二个问题是生成的呼叫的顺序。 我观察到、SysConfig 会针对同一输入移动外设初始化调用。 它是否始终创建有效的初始化序列? 第三个优点是确定性。 这一点我之前提到过。 如果该 工具无法保证相同的输出、那么在哪里可以保证它生成一个有效的输出? 如果这是可能的、您是否测试过非确定性输出的所有可能变化?  

    此致、

    Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、  

    为了澄清一下、编译工程(生成进入器件的实际程序)时、没有不一致之处。 在工程编译过程中对 SysConfig 进行的命令行调用不会出现您确定的问题。 但是、我将在这里与团队讨论如何解决这一问题。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    谢谢你。 请让我知道此问题何时会得到解决。

    我们不使用来自 CLI 的 SysConfig。我们使用独立版本的 GUI 并生成 C/H 文件。 然后使用我们的生产工具对其进行编译。 但这不是问题所在。 IMHO、真正的问题是、   同一工具中似乎有两个不同的代码生成引擎、它们产生的结果也不同。 这应该是令人震惊的!  

    与 SysConfig 一样有用、它的功能应该是确定性的且一致的。 请参阅 (+) SysConfig:时钟树视图和 SYSCTL 配置之间的不一致 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛 。

    此致、

    Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、  

    大多数客户使用的典型流程是在工程编译过程中生成源代码。 编译 CCS 工程时、第一步是调用 SysConfig CLI、这将生成一致的输出。   在不使用 CCS 和使用独立编译系统(即在编译期间集成 SysConfig CLI 以重新生成源代码)时、我们通常会看到相同的方法。  

    但是、您的用例绝对有效、我已提交我的 bug 报告来解决此问题。 在 Septermber 发布之前、我们可能无法解决此问题。  

    我可以提供的唯一额外工作是在保存生成的源文件之前执行 Undo/Redo 操作 (CTRL+ Z 和 CTRL + Y)。 这也应该可以避免该问题。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、您的用例绝对有效、我已提交了我的错误报告来解决此问题。 [/报价]

    已为此提交了 TT。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13401

    谢谢

    Ki