This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612-Q1:如何获取唯一器件 ID?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1642513/am2612-q1-how-to-get-the-unique-device-id

器件型号: AM2612-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

我的客户想获取芯片的唯一器件 ID、我们是否有客户读取器件 UID 的用户指南? 是否可以在不使用 HSM 的情况下实现?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    在 UART 引导模式下、会打印一系列十六进制值。  

    您可以使用脚本 ${SDK}\tools\boot\socid_parser\uart_boot_socid.py 进行解析以获取设备的 UID。

    AM261x MCU+ SDK:引导工具

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan