This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:WARMRSTn 未针对重启命令或看门狗计时器置为有效

Guru**** 2930020 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1639456/am3352-warmrstn-not-being-asserted-for-reboot-command-or-watch-dog-timer

器件型号: AM3352

您好:

背景:
我公司生产的一系列产品使用基于 Beagle Bone Black 的 CPU 板。 我们的电路板使用 AM3352 ARM 处理器。 我们使用的是 TI 提供给我们的较旧版本 Linux (v5.4)。

问题:
我将使用来自 AM3352 的 WARMRSTn 信号来复位一系列夸脱。 我注意到、当我从应用程序发出“system(“reboot“)命令时、WARMRSTn 行不会置为有效。 触发看门狗计时器时、线路也不会置为有效。

问题:
1.在上述条件下是否应将 WARMRSTn 线置为有效?
2.是否有任何 AM3352 配置寄存器、“.dtsi“文件修改等会使此行生效为“system(“rebook“)命令和看门狗计时器触发器?

非常感谢大家观看视频、
Everett Sykes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Everett:

    感谢您的详细说明。 我将处理您的问题的看门狗部分、并邀请另一位专家单独处理重新启动行为

    为了更好地理解看门狗方面、您能否分享以下内容:

    1. 如何触发看门狗?
    2. 当看门狗触发时、电路板实际上是复位还是挂起?
    3. 在看门狗触发的重新启动后、PRM_RSTST 会读取什么?

    此致、
    Harshith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 如何触发看门狗?

    在 Linux 终端中、我们输入命令“echo 1 >/dev/watchdog “

    1. 当看门狗触发时、电路板实际上是复位还是挂起?

    是、电路板会复位。 但我们没有看到 WARMRSTn 切换。

    1. 在看门狗触发的重新启动后、PRM_RSTST 会读取什么?

    0x00000011

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我目前在星期三之前不在办公室。  我回到办公室后会检查您的查询。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Everett:

    我们生产了一系列基于 Beagle Bone Black 的 CPU 板的产品。 我们的电路板使用 AM3352 ARM 处理器。 [/报价]

    如果您参考了 BeagleBone Black 设计、您的电路板的电容是否相当于 BBB 上的 C24? 如果是、移除电容应能解决 RESETIN_OUTn 引脚切换问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您复制了 BBB 设计、则也应移除盖子 C30。 请确保 RESETIN_OUT 引脚上没有任何电容器。