This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:MSPM0L1306+DRV8242 上具有固定相位延迟的 PWM 通道同步

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1643608/mspm0l1306-q1-synchronization-of-pwm-channels-with-fixed-phase-delay-on-mspm0l1306-drv8242

器件型号: MSPM0L1306-Q1
主题: MSPM0L1306 中讨论的其他器件

您好:

我们使用 MSPM0L1306 控制 两个 DRV8242 电机驱动器。 每个驱动器均通过 IN/EN 引脚进行控制、目前每个 IN/EN 输入均由 MCU 的 PWM 通道驱动。

我们的要求是生成 两个具有相同频率的 PWM 输出、但它们之间具有固定和确定性的相位延迟 (即一个 PWM 信号相对于另一个信号一致地发生时间漂移)。

我们希望了解:

  • 是否可以 在 MSPM0L1306 上的两个 PWM 通道之间实现恒定相移?
  • 是否可以使用来实现此目的:
    • 来自 同一计时器的多个通道 (例如,使用不同的 CCR 值)?
    • 或者它是否需要在 不同计时器之间同步?
  • 如果使用不同的计时器、建议使用什么方法来确保 确定性和无漂移同步 (例如使用事件结构或硬件触发)?

目标是使用两个 PWM 信号:

  • 以相同的频率运行
  • 具有 稳定的逐周期相位偏移 (无随时间变化的漂移)

我们希望提供有关建议架构或相关示例的任何指导。

提前感谢。