This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:连接到目标时出错:(错误–1170 @0x0)无法访问 DAP

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1636430/tm4c1294ncpdt-error-connecting-to-target-error--1170-0x0-unable-to-access-the-dap

器件型号: TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的 IT 团队:

我的 MCU 有点难刷写。 在 1 板上,我设法刷了它 2 次,但不是第三次。 在其他电路板上、我无法刷新它。

我的配置:

  • MCU:TM4C1294NCPDT
  • 调试探针:TI XDS200
  • 刷写工具:Uniflash
  • 闪烁连接器:10 针
  • 连接器适配器:20 引脚 CTI 至 10 引脚(引脚 9-11 短接|引脚 2-15 短接)
  • 手动添加 Rbias(4.7k 下拉)

我尝试过的内容:

  • MCU 附近的电压检查
  • 降低了闪存时钟频率参数:8MHz, — 1MHz - 100kHz
  • 已尝试擦除内存
  • 解锁程序
  • 更改了晶体电容器

我的目标是:

  • 是否有办法在连接任何 PCB 的情况下重新测试调试探针?
  • 并考虑以不同的方式刷写 MCU。 可能是 UART 引脚?

您是否有其他想法或解决方案潜在客户? 我非常感谢。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hatim Baraka

    我将检查是否可以找到此问题的一些主题、并在稍后进行回复

    谢谢