This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:MCU+SDK 中勘误表的权变措施

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1642614/am62a7-workaround-for-errata-in-mcu-sdk

器件型号: AM62A7

尊敬的支持团队:

您能否确认 MCU+ SDK 中是否已实施以下勘误表的权变措施?

 如果是、请指定引入这些协议的 MCU+ SDK 版本:


i2310 - USART:错误地清除/触发超时中断
i2311 - USART:虚假 DMA 中断
i2431 - BCDMA:Rx 通道在某些情况下可以锁定
i2436 - BCDMA:RX 通道 CFG 寄存器中的 BCDMA RX_IGNORE_LONG 设置不起作用

谢谢。此致、
Gurumorthi K


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gurumorthi K,

    勘误表 i2310 已在 MCU+ SDK 版本 09.02.00 中修复,并由 UART 驱动程序自动处理。 无需客户操作。
    勘误表 i2311 需要客户注意确保在应用程序端使用 DMA 操作时正确配置 UART FIFO 触发电平。 使用 2 的电源触发级别获取软件权变措施。
    勘误表 i2431 和 i2436 不适用于 UART 操作、因为 MCU+ SDK UART 驱动程序使用 PKTDMA 通道而不是 BCDMA 通道。

    此致、

    Anil.