This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:Vref 外部电容器刷新时间

Guru**** 2962550 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1642941/mspm0g3519-vref-external-capacitor-refresh-time

器件型号: MSPM0G3519
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

数据表 (SLASFA6B) 在第 7.14.2 节中给出了一个名为“ Vref 外部电容器刷新时间“的参数、最小值为 31.25us

此参数对应什么? 我找不到有关它的任何信息、我的客户询问是否应在他们的系统中考虑。


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要一些时间进行内部检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果用户未在以下模式下使用 COMP、则可以忽略此规格:

    Vref -> DAC8 -> COMP 处于 STANDBY 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    谢谢你。 您能否提供 Vref 外部电容器刷新时间“对应的完整详细信息? 我查看了 TRM 和器件数据表中的 VREF 和 COMP 章节、并且无法将“VREF Vref 外部电容器刷新时间“与 TRM 或数据表中的任何内容相关联...


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现在我可以确认这一个、需要与客户再次确认。

    [引述 userid=“571933“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1642941/mspm0g3519-vref-external-capacitor-refresh-time/6336012

    如果用户未在以下模式下使用 COMP、则可以忽略此规格:

    Vref -> DAC8 -> COMP 处于 STANDBY 模式。

    [/报价]

    有关详细说明、现在仍在检查中。

    但计划在 TRM 或其他选项中添加一些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处添加更多信息:

    这是 Vref 模块的采样保持时间函数、请参阅 TRM: CTL0 和 CTL2 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 syscfg 中的 Vref 中还提供了配置:

    红色框中显示了高于配置值的数据表规格限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Helic。 在 SysConfig 中可以看到、VREF 最小采样时间必须为 31us 或更高。 另一方面、数据表规定 Vref 外部电容器的刷新时间应至少为 31us。

    得出这 2 个值对应于同一参数的结论是正确的吗? 如果是这样、最好在数据表中重命名参数、使其与 TRM 中的参数相同。


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    得出这两个值对应于同一个参数的结论是正确的吗?

    是的、相同的。 请参阅 CTL0 采样和孔使能位。

    如果是这样、最好重命名数据表中的参数、使其与 TRM 中的参数相同。

    这需要进一步讨论、但它们是相同的。