This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2611:用于测试 USB MSC 器件的 USB 主机模式示例

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1639080/am2611-usb-host-mode-example-for-testing-the-usb-msc-device

器件型号: AM2611

尊敬的团队:

我使用 AM261_LP EVK 进行开发。

我正在查找 USB 主机示例以读取数据并将数据写入 USB MSC 设备/ U 盘。

请指导我们完成同样的操作

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallikarjuanreddy:

    AM261x SDK 中的当前 USB 驱动程序仅支持 USB 器件模式。 尚未添加主机模式支持。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    请允许我知道、何时会得到支持、并提供任何参考文件以继续工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在与我们的团队和相关 FAE 内部就该主题进行讨论。 请允许我在几天内重新回到这个问题。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    请提供这方面的最新情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们仍在与发展小组和实地小组一起规划可行性和实施计划。 对延迟深表歉意。  

    此致、
    Shaunak