This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010203:双向 PFC 运行

Guru**** 3005710 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02008, TIDA-010203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1643201/tida-010203-bidirectional-pfc-operation

器件型号: TIDA-010203
主题中讨论的其他器件: TIDM-02008、

您好、

TIDA-010203 是否支持双向 PFC?  换言之、软件是否支持在逆变器模式和 PFC 升压模式下运行与 TIDM-02008 设计类似?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    是的、您可以使用 TIDA-010203 上的 TIDM-02008 代码来执行双向操作。