This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C321A:如何开发编程工具

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1642812/mspm33c321a-how-to-develop-programing-tool

器件型号: MSPM33C321A

您好的团队、

一家编程供应商正在开发刷写 M33C321A 的工具。  

它们遵循 TI 文档 SLAU962 第 5.3.4.2 章、如下所示。 在执行擦除时、M33 不会回复。

0506.png

以下是 INIT 过程的波形。 附件 ALL200_E.zip 包含详细信息。

 

0506-2.png

设置 STATCMD 时、读取寄存器值为“0x00000000“。  

0506-3.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    请确认客户遵循 SDK 中的现有闪存编程示例、因为这些示例按预期运行。 最常见的问题是在尝试对闪存进行编程之前、未从 GSC 获取闪存信标。

    谢谢、

    -Eric Rentschler