Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P, TPS653860-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMDSCNCD263P
《Thread 中讨论的其他器件: TPS653860-Q1
我正在使用连接到 LaunchPad(扩展坞:TMDSHSCCDOCK-AM263、PCB:PROC148A)的 AM263Px (TMDSCNCD263P、PCB:PROC159B) 控制卡的 UART1 进行 UART 通信。 调试时、控制器会生成 UART 数据、但在 HSEC 连接器引脚上未观察到信号。 在原理图中、SoC 的 UART1 通过由 IO 扩展器 (TCA6424ARGJR) 控制的 LIN 多路复用器/多路信号分离器 (SN74CB3Q3257PWR) 进行路由。 我们发现 LIN 多路复用器/多路信号分离器未通电、因为其 Vcc 由 Blackbird PMIC (TPS6538600QDCARQ1) 的 LDO2_OUT 电源轨供电。 可用的 TI 文档不足以进一步调试此问题、因此我们需要有关 Blackbird PMIC 操作的详细技术文档。