This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434 上 IEEE P802.3br 穿插快速流量/帧抢占的 SDK 支持

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1641978/am2434-sdk-support-for-ieee-p802-3br-interspersing-express-traffic-frame-preemption-on-am2434

器件型号: AM2434

您好:

是否有计划将 IEEE P802.3br 穿插快速流量/帧占先功能集成到任何未来的 MCU+ SDK 版本中?

我看到 CPSW 支持它、但我找不到此功能的任何示例或驱动程序?

 

此致、

Flo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Flo、

    当前 SDK 中已支持 IET 功能。 但在任何可用的示例应用中都不会进行演示。 ENET 驱动程序已提供 IOCTL。

    如果您需要支持启用此功能、请告知我们。  

    谢谢。此致、
    Teja。