This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519-Q1:需要澄清–WDG 驱动程序 (MCAL 软件包 1.4.0)

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1641487/mspm0g3519-q1-clarification-required-wdg-driver-mcal-package-1-4-0

器件型号: MSPM0G3519-Q1

您好团队:

我们于 2026 年 4 月 10 日收到了新的 MCAL 软件包

在测试 WDG 驱动程序(版本 1.4.0)期间、我们观察到以下几点:

1. GPT 超时节拍值

以下宏始终设置为 0 并且未更新:

image.png

 这些值最初被分配给 Wdg_Gpt_Timeout_Tick 并用于启动计时器。 但是、我们无法在 EB Tresos 中找到任何相应的配置参数来更新这些值。

您能否告知如何配置或更新这些值?

 

2. WdgGptTimerFreq 参数

WdgGptTimerFreq 配置文件中的参数也始终为 0。 此参数用于计算 Wdg_Timeout_Tick、因此它也保持为 0。

 

此致、

Rohidas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohidas、

    关于 E2E 主题 (WDG_FAST_MODE_GPT_TIMEOUT_TICKS、WDG_SLOW_MODE_GPT_TIMEOUT_TICKS 和 WdgGptTimerFreq) 上讨论的参数、这些参数是根据引用的 GPT 通道动态计算的。

    只要基准的 GPT 通道配置正确、该模块就会获取准确的 GPT 通道频率并将其用于自动计算这些超时参数。

    有关为 WDG 模块设置参考 GPT 通道的信息、请参阅下面的 Tresos 配置视图:


    谢谢。此致、
    HET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Het Patel 、

    是的、我们已配置 GPT 通道、并按照建议在看门狗驱动程序中提供了正确的参考。 但是、该 wdg_cfg.h 文件未更新这些宏的正确值。
    请参阅下面随附的屏幕截图:(左侧旧驱动程序 1.3.0 和右侧 1.4.0)

    此致、

    Rohidas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohidas Khurange

    ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none="" solid="" rgb(230,="" 232,="" 240);="" border-bottom:="" 240);"="">如果您检查参考的 GPT 通道的节拍频率、它当前显示为 0。

    正确配置 GPT 通道节拍频率后、将计算相关参数 (WDG_FAST_MODE_GPT_TIMEOUT_TICKS、WDG_SLOW_MODE_GPT_TIMEOUT_TICKS 和 WdgGptTimerFreq) 并自动填充正确的值。

    此致、
    HET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 HET Patel ,

    参数/宏现在根据 GPT 通道节拍频率进行相应更新。  

    此致、

    Rohidas