器件型号: AM263P4-Q1
尊敬的团队:
我正在使用旋转变压器的角度和速度信息来确定旋转方向(顺时针或逆时针‑)。 根据 AM263Px MCU+ SDK 中的旋转变压器文档:resolver.我在 mcu_plus_sdk_am263px_26_00_00_01 SDK 中使用旋转变压器示例。
- 通过 arctan 和 Track2 环路输出的角度是带符号的 16‑位值
- 它映射到–180°到+180°的物理角度范围


PFA 日志供您参考。
请告诉我我的理解是否正确、或者指导我如何使用旋转变压器示例代码获得正确的结果。

此外、我正在测试 ADC SOC 软件、因为我在 example.syscfg 中将单端 ADCIN2 更改为单端 ADCIN0。
进行上述更改后、它应该会起作用、意味着通过改变电位器 R95 的电压 (0-3.2)、或者我是否需要根据原理配置 IO 扩展器。
此致、
Shilpa.