This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:检索 Profinet 中名称和 IP 配置的临时值

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1641968/am2432-retrieve-temporary-values-for-name-and-ip-configuration-in-profinet

器件型号: AM2432

你(们)好

我将 AM2432 与工业 SDK 11.00.00.08 配合使用、

我们的应用需要知道 Profinet 协议栈使用的 IP 配置和名称。
我正在使用 Proneta 工具、并注意到、当名称和 IP 配置被永久存储时、该堆栈会正确调用 PN_APP_IOD_cbStoreRemaMem 回调并提供新值。 但是、当配置是临时的时、我可以依赖 pN_APP_IOD_cbReportipAddr 回调来获取 IP 地址、但我注意到没有等效的方法来获取新名称(并且,正如预期的那样,不会调用 Store 回调)。

是否有等效方法来查找当前正在使用的设备的名称?

谢谢您、  

此致、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“623297“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1641968/am2432-retrieve-temporary-values-for-name-and-ip-configuration-in-profinet c堆栈正确

    您好、Andrea、

    很遗憾、我们还没有这个选项。 我已记下您的请求、我将确保我们在下一个版本中包含此功能。

    此致、
    Kamil