This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:ESD 电流规格方向

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1642396/mspm0l2228-esd-current-specification-direction

器件型号: MSPM0L2228

您好:

此处 I_d 规格的–2mA 朝向什么方向:

image.png

–2mA 是否意味着 MSPM0 中存在 2mA? 或从 MSPM0 中取出?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    负值应意味着电流正在从引脚流出。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Morgan、

    感谢反馈、为什么流入二极管的正电流如此低? 这远低于大多数其他 MSPM0

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Munan、

    该器件使用特殊类型的 IO。 高侧注入电流非常有限、因此您会看到该电流低于其他 M0。  

    -摩根