This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM13E23019:Mac SDK 安装程序/ git SDK makefile 安装

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1642199/am13e23019-mac-sdk-installer-git-sdk-makefile-install

部件号: AM13E23019

您好:

AM13E230 的 OSX 安装程序何时显示? 现在只有 Windows 和 Linux 安装程序?

此外、作为临时解决方法、我克隆了 GitHub 存储库并改用了这个库。

git repo 的 makefile 文件建议将其“install“一个“lib“目录、其中传统 SDK 的“source/lib“目录位于该目录中。 我刚从“build/am13e230x/lib“中添加了相关符号链接。 或者、我们可能需要执行实际的安装步骤、将构建工件复制到正确的 SDK 目录中。

这样、您可以在 CCS 中导入和编译工程、也可以使用命令行编译。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    1.让我与团队确认 MAC SDK 安装程序的日期,并在星期一返回。

    借助当前的 SDK 基础、您可以从命令行和 CCS 进行构建。 工程属性配置为从父构建文件夹中选择路径、所有库和示例都是在该文件夹中自行构建的。 我将与 SDK 团队分享反馈。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“534155“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1642199/am13e23019-mac-sdk-installer-git-sdk-makefile-install/6331305

    1.让我与团队确认 MAC SDK 安装程序的日期,并在星期一返回。

    [/报价]

    尊敬的 Munan:

    MCU_SDK 的 9 月份版本将提供 MAC_OS 支持。 如果安装程序和编译设置更快地为 MAC 做好准备、我可以根据需要通知您。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shaunak、

    感谢安装程序的更新。 我认为我现在有它的方式是这样的工作,所以不大匆忙在我的一边,但会告诉你,如果这种变化。

    此外、为了了解 SDK 中库位置的上下文、我在 Mac 上导入了一个工程、该工程最初是在 Windows 中使用 CCS SDK 示例创建的、但由于我在 Mac 上安装了 SDK 的 git 版本、因此工程设置配置为在错误的目录中找到。 因此、这可能是一个奇怪的临界情况、但值得一提的是、因为版本在这种方式上略有不同。

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、感谢您提供的信息。

    此致、
    Shaunak